This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040预充电

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754612/bq24040-bq24040-pre-charging

器件型号:BQ24040

我发现当我在测试中时、电荷不稳定、I SET of CC 为540mA、而 PRETERM I WOLT、此时充电时的电流应为 Ichg 的20%。

实际上、我使用负载表模拟电池、直接传输到2.5V 的负载、充电电流超过20%且不稳定、约为120-140mA。

从高电压到2.5V 的负载仅为充电电流的20%。

这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    它们 BQ24040将在2.5V 时从预充电电流转换为快速充电电流。 预充电电流和终止电流可使用预充电电阻器进行设置、20%预充电值很常见。
    如果您发现转换点或电流不稳定、请尝试在测试设置中添加100uF 的大电容器以模拟电池。
    其他需要注意的是输入电压和滤波、以及电流尝试增大时可能产生的噪声。