This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733-Q1:客户在将芯片焊接到电路板上之前如何配置芯片?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733-Q1, LP87330Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752960/lp8733-q1-how-can-customer-to-configure-the-chip-before-they-weld-the-chip-on-their-board

器件型号:LP8733-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87330Q1EVM

降级:

有关它的其他问题:

1.客户获得部件时是否有任何默认配置? 还是  裸片? 因为客户希望在上电之前根据自己的要求配置芯片。

2.我看到客户不使用 MCU 来配置 LP8733-Q1并直接进行电源输出以支持 CPU。 没关系吗?

3.客户在将芯片焊接到板上之前如何配置芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian、

    LP8733-Q1默认没有任何定序、并且所有电压轨都被禁用。 该器件设计为在每次通电时由外部器件(例如 MCU (或其他支持 I2C 通信的器件)进行配置、从而允许客户设置定序、电压和其他设置以适应其设计。 但是、在将芯片焊接到电路板上之前、无法对这些设置进行编程、因为每次器件断电时、芯片都会复位。

    OTP 存储器中还有其他具有预编程设置的 LP8733-Q1器件、但要获得新的预编程器件、需要进行业务案例审核、并且交货周期更长。 如果您想要定制计划、请联系您当地的 TI 销售代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick:
    客户能否首先使用 EVM 的 IIC (LP87330Q1EVM)配置 LP8733-Q1 (OTP)、然后焊接其电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    在将器件焊接到电路板上之前无法对其进行配置、因为器件在断电时会重置为原始设置。

    该器件具有一次性可编程(OTP)存储器、出厂时已对其进行编程、无法更改。 当您通过 I2C 写入更改电压和定序时、这只是更改易失性存储器、这将影响器件输出、但一旦器件断电、就不会保存。 器件上电时、它会将设置从 OTP 存储器加载到易失性寄存器中、撤消先前所做的任何更改。

    通常、器件以这种方式工作、以便我们可以为每个客户(取决于业务案例)创建一个定制程序、该程序将在出厂时编程到 OTP 存储器中、 但是、该特定程序设计为在启动时不执行任何操作、因此可以在器件通电后更改设置。