This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707:当未对 VCC 和 Vin+供电时、它在驱动输入时是否容易受到闩锁的影响

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753828/uc1707-is-it-susceptible-to-latchup-when-driving-input-when-power-not-applied-to-vcc-and-vin

器件型号:UC1707

处理了一个异常情况 、我们已经熔断了驱动器芯片。  我怀疑我们在芯片上电之前驱动了输入。  在 VCC 和 Vin+具有接地低阻抗路径的情况下、该芯片是否易受闩锁影响?   除了芯片、我们看到 VCC 和 Vin+上的键合线被烧毁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeffrey、

    该部件上模拟输入的最大额定电压为 Vin。

    如果对输入施加大于 Vin 的电压、这将解释您看到的问题。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下。   如果在施加 Vin+或 VCC 之前驱动了输入 A 或输入 B (或反相 A/B)、是否会发生闩锁情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeffrey、

    在施加 Vin+或 VCC 之前向 A 或 B 施加电压将导致这些引脚上出现过压问题。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一些其他详细信息吗? 数据表中的哪个位置也显示了该值?

    谢谢、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    这显示在"NN 和 INV 引脚"模拟停止输入"的"绝对最大额定值"下。

    超出绝对最大额定值可能会导致器件损坏。

    谢谢、

    Daniel