This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200 Vo 短路问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754546/tps51200-tps51200-vo-short-circuit-issue

器件型号:TPS51200

您好!

我的客户正在使用 TPS51200。 他们对 TPS51200输出短路有两个问题。

1.如果输出长时间保持短路、TPS51200有何反应?  短路是否会对该器件造成任何损坏?

2.如果 Vo 较短,这是否会影响 REFout?

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    1.输出短路时,TPS51200将进行过流限制。 OC 保护是一种非锁存保护。 一旦短路情况消失、TPS51200将在正常状态下运行。 由于过流保护、短路不会造成损坏。

    它不会影响 REFOUT。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    什么是电流限制模式? 如果 OCP 在短路输出期间以连续模式工作、功耗将增加、并最终随着短路的保持触发 OTP 保护。 它是否以这种方式工作?  

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    它是恒定电流限制。 有关 OCP 信息、请参阅数据表的第7.3.7节。
    当输出短路且输出电压不在电源正常窗口内时、OC 限制电平减少到一半。

    根据布局、器件温度可能升高并触发 OTP。 如果布局良好、则器件温度可能会保持在低于 OTP (150C)的某个水平。

    谢谢