This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912:用于封装的接地焊盘?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754389/tlc6c5912-ground-pad-for-footprint

器件型号:TLC6C5912

 TLC6C5912数据表的第11节显示了一个布局示例、该示例在器件下方具有较大的 GND 填充区域、但引脚20是唯一的 GND 引脚。 通常、芯片下方有一个较大的覆铜区、这意味着封装底部有一个 GND 焊盘、但第21-22页的封装图没有显示底焊盘。

结至电路板热阻是否仅通过引脚20?

谢谢、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    是的、你是对的。 引脚20是唯一的 GND 引脚。
    控制温度的有效方法是加快从 Cooper 到环境空气的热扩散。 这就是最大程度地扩大 Cooper 覆盖率的原因。
    理论上、连接到引脚的引脚和铜具有相同的温度、因为金属具有良好的导热性。 一个引脚足以支持此封装。

    此致、
    肖恩。