This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754162/lm2576-lm2576

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LM317

尊敬的先生:

我想 通过外部控制器而不是分压器的电压缓冲器向引脚编号:4提供反馈电压。我想 使用反馈引脚编号:4在具有24V 输入电源的输出端生成2V 至12V 可变电压、我想改变输出电压。我的目标是 我不想使用电位器来改变输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    您的问题是?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我使用的是 LM2576 HVS-ADJ
    我想通过外部电压而不是使用电位器来控制输出电压。

    输入为60V
    需要0至36 VDC'的输出
    电流:100mA

    我想从外部提供控制电压来控制输出电压
    请推荐适用于此应用的 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand Murthy、

    这取决于控制该电压的是什么。 您是否有可控制 LM2576电压的微控制器? 如果是这样、您可以使用具有一些滤波功能的 DAC 或 PWM。 如果不是、控制该电压的是什么?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Sam、我使用的是使用 DAC 生成控制电压的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    您可以使用此帖子中显示的甲基二极管:

    e2e.ti.com/.../304938

    不过、这里显示了一个负稳压器。 但原则是相同的。 您可以看到 LM2576仍有一个分压器来提供所需的反馈环路。 如果没有该反馈环路、LM2576将无法正常运行。 请记住、LM2576的工作方式与可使用不同方案的 LM317不同。

    然后、您向 LM2576的反馈引脚添加一个 RESitance、并留下一个控制电流来改变 LM2576的输出电压。

    Kai