This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 PFC 波形问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752898/ucc28180-ucc28180-pfc-waveform-issue

器件型号:UCC28180

我将 UCC28180用于 PFC。 一个周期开始时出现失真。波形如下:

和我的电路如下所示:

如何调整 UCC28180周围的参数以解决此问题?!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hllo Xiaohong

    请确认开关频率-原理图显示了一个频率为 FREQ 的100k 电阻器、这将对极低的开关频率进行编程。

    您还应该在 ISENSE 引脚上添加数据表典型应用原理图中显示的钳位二极管。 这可防止启动时的浪涌电流在 ISENSE 引脚上产生过大的负电压。 这不是交叉失真的原因、但对于确保设计的长期可靠性非常重要

    100欧姆栅极驱动电阻器可能太大、这会减慢电源开关的导通和关断速度。 慢速导通将降低可用的最大占空比、这可能会导致零交叉失真等问题。

    0.0015欧姆电流感应电阻器的阻值较低- PFC 级的输出功率是多少?输入电压范围是多少?

    对于这样一个低电阻器、确保到电阻器的连接不会增加任何杂散电阻非常重要-请检查电流感测网络中的实际电阻是否为0.0015欧姆。 通过将已知电流从电源开关的源极连接到桥式二极管的负极端子来检查这一点。 然后测量从 UCC28180的 GND 引脚到 UCC28180的引脚3的电压。 通过验证 R115上没有电压损失来再次检查此情况。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

        感谢您的回复!

        我已经添加了钳位二极管、但是如果我运行更高的功率、PFC 功能将会异常。我想 ISENSE 引脚的电压已经被限制了。二极管是 L1SS355T1G。

        那么、可以消除二极管吗?

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出功率为6000W。 工作电压范围为187V~254V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xihong

    请勿移除二极管-必须防止 ISENSE 引脚因浪涌电流导致的电流感应电阻器上的电压过载。 如果将其卸下,则可能会损坏控制器。

    UCC28180当然可以在6kW 下使用、但您需要确保电流感应电阻器是该器件的 Excel 计算器建议的电流感应电阻器。 我将您的功率级别放入计算器中、它为 RCS 提供了2m Ω 的电阻。 请注意、UCC28180将其内部放大器作为线路电压的函数进行调整、您需要将计算器中的输入电压范围设置为85V 至254V -即使您仅使用低至185V。 您使用的是15m Ω 电阻器、因此 CS 信号幅值太大、这将导致波形失真。 下面是一个指向计算器的链接、我已经填充了您的功率级别-请查看。 2m Ω 是一个非常小的电阻、您需要小心地连接到它以避免错误。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Copy-of-sluc506.xls

    此致
    Colin