This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:12V 系统电源上的较高电流限制

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753678/lm25066a-limitation-for-higher-current-on-12v-system-power

器件型号:LM25066A

大家好、

LM25066A 是适用于服务器平台的理想12V 热插拔解决方案、通常在 我们的设计中并联使用两个外部功率 MOSFET (即5x6mm 封装)来处理 系统的12V 主电源、 由于涡轮模式下的瞬时峰值功率、新平台上由12V 主电源供电的功率不断增加、因此我知道 LM25066A 在并联更多 MOSFET 以实现更高的电力输送方面存在任何限制吗? 或任何 其他解决方案。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    并联 MOSFET 的主要问题/注意事项是、

    • 在启动、热短路和开始短路期间、MOSFET 处于饱和区域(VGS 接近 VT 和大 VDS)、单个 MOSFET 将接收所有电流。 因此、您需要找到 具有 SOA 的 MOSFET、它能够在所需的计时器持续时间内承受所有电流。 否则、将缩短计时器持续时间、以便在 MOSFET 的 SOA 区域内运行。

    有关详细说明、请参阅以下应用手册中的第2.4节

    您的最大负载电流是多少? 您的最大输出电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    设计计算器可让您并行设计多达6个 MOSFET。 您可以借助设计计算器来查看您的设计是否具有足够的 SOA/PLIM 裕度。 我们通常建议 Margn 大于1.5。
    如果您具有高输出电容、则可以选择在栅极引脚放置一个电容器以减少启动期间 FET 上的应力的外部软启动控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我对 LM25066A 没有其他问题、谢谢。

    此致、

    Eric