This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:TPS563210A:LBC7上的 PCN 将总 PO 厚度从24kA 更改为39kA

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754464/tps563210a-tps563210a-pcn-on-lbc7-change-total-po-thickness-from-24ka-to-39ka

器件型号:TPS563210A

尊敬的 TI 专家:

我们的客户想知道 PO 厚度是什么意思?

谢谢、

BR、

技术我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您以前创建过相同的线程。
    e2e.ti.com/.../740429


    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    是的。 但我们的终端客户对 PO 厚度有进一步的询问。
    他们想知道 PO 代表什么以及 TI 提供的有关此 PO 厚度的任何详细信息/文档。

    请提供建议。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Po 是指通常用作 MOS 基板的聚合物。 正如 Shawn 提到的、这种变化不会对性能产生影响。 这将有助于使芯片更加稳健。 如有任何其他问题、您可以通过 TI 联系您的专业销售人员、或咨询我们的 PCN 团队以了解更多详细信息。 谢谢!