This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC1804:UCC1804

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC1804, UCC3804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752464/ucc1804-ucc1804

器件型号:UCC1804
主题中讨论的其他器件: UCC3804

亲爱的 Sirs,下午好!

您能否帮助我们澄清在微芯片 UCC 1804J 中有裸片(晶体)- UCC 3804是否可以接受? 原因是什么?

我们期待着你的紧急答复。

此致、

Olesya

Sovtest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olesya、

    我不确定我是否理解这个问题。

    您是否在问 UCC1804和 UCC3804是否具有相似的裸片?

    您是否在问我们是制作 UCC1804还是 UCC3804的裸片版本?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的丹尼尔,下午好!

    UCC1804 J -它是器件、UCC3804 -它是晶体(芯片)、为什么晶体 UCC3804位于器件 UCC1804 J 中? 是正确还是拒绝了器件? 或者在器件 UCC1804 J 中,它应该位于具有相同标记 UCC1804 J 的晶振(芯片)上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olesya、

    我们很困惑晶体的含义。 您认为晶体是指裸片吗?
    UCC1804和 UCC3804具有相同的裸片、但根据封装、它们的额定温度不同。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼尔,下午好!

    该微芯片 UCC1804 J 停止工作。 案例打开后、发现有另一个标记为 UCC3804的芯片与案例 UCC1804 J 不同。它是否符合正常标准或不可接受、并且此器件已损坏? 我将发送器件外壳(主体)的照片以及人体内部芯片的标记。

    此致、

    Olesya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olesya、

    图片没有加载、但我仍可以评论。

    这在正常标准范围内。

    UCC1804器件具有 UCC3804芯片的标记。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daniel:

    非常感谢。 照片的尺寸可能非常大。

    此致、
    Olesya