This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:反馈分压器电阻低至100k Ω 是否没有问题?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754432/tps63802-is-feedback-divider-lower-resistance-100kohm-no-issue

器件型号:TPS63802

您好!

在数据表的9.2.2.4中、有一个说明 R2不应超过100k Ω。 我认为100千欧是可以的、因为不会超过。 我的理解是否正确?

如果可以、我们希望使用100k 欧姆。 如果不是、我们将考虑91k Ω 或其他电阻。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-San、您好!

    建议使用100kOhm 来最大限度地降低耦合到高阻抗 FB 节点的噪声、而不是硬性限制。
    可以使用100kOhm。