This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:当前问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754145/tps610981-the-current-problem

器件型号:TPS610981

下图中、VMAIN 减少0.1V、I (?)下降0.3ma。这是正常的 Δ I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank:
    很抱歉、我不确定 i (ma)是什么意思。 负载/ D 负载/"后加2K "的含义是什么。
    请分享更多详细信息、例如负载传导。  
    ~此致、感谢 T Ü V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I (mA)是 Iout(VMAIN+VSUB),”D LOAD“是连接到 VMAIN 的负载,“A LOAD”是连接到 VSUB 的负载。 "后加2K "是 指您开始无负载运行、然后添加2K 的负载、

    因此、您应该将数字1与数字7进行比较、数字1与数字8进行比较。

    首先没有负载、然后添加负载、电流将增加0.3ma。这是正常现象吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank:
    感谢您的回复。
    根据数据表、Vout 保持在适当的范围内。 从这个角度来看、这是正常现象。

    但我仍然对您列出的测试感到困惑。 如果您有疑虑、您可以给我发送私人邮件。