This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556TM-EVM:最新 EVM 原理图/布局和器件选项(NVM)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752235/lp8556tm-evm-latest-evm-schematic-layout-and-device-option-nvm

器件型号:LP8556TM-EVM
主题中讨论的其他器件:LP8556

我能否拥有最新的 EVM 原理图和布局、因为它看起来经过了修订、如用户指南中所示。 此外,NVM (E2PROM )版本回读看起来是02,而当前的8556TM-EVM 用户指南显示“05”,这是否也经过了修订?

谢谢、Hiroaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki 您好、
    有关 LP8556SQ EVM、请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp
    有关 LP8556TM EVM、请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp
    所有这些文档均在 TI.com 上共享
    此致
    SEAB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、  

    客户展示了他的 EVM (LP8556TM)、但它看起来比您所说的要新。 此外、客户告知芯片的标记为"34XK 56E2"。 请查看以下附图。  

    另一个问题是、对于 E2PROM 覆盖、我们是否可以覆盖该"E2"(或 E5以外的任何芯片)的 NVM 内容?  

    我有"常规"E2PROM 写入程序(使用6V 写入偏置),但它是否适用于非 E5芯片?  客户希望尝试将自定义设置作为基准评估用途。 或者,它们是否需要替换为 E5芯片?  

    谢谢、Hiroaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki 您好、
    本文档是我拥有的最新文档、如果与您的电路板不匹配、您可能需要识别连接。 图片上的标记显示"PWM"和"GND"连接正确。
    LP8556内部只有 EPROM、只能写入一次。 如果要自定义配置、则需要选择 E5版本。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将让客户查看他的板、并在必要时添加跳线。 此外、还将器件运行评估为覆盖必要的寄存器。  

    谢谢! Hiroaki