This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:LP5024和 USB2ANY 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753879/lp5024evm-lp5024-and-usb2any-problem

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、我刚刚购买了带 USB2ANY 的 LP5024EVM。 但它不起作用。 有人可以帮帮我吗?  

我在 Toshiba Lap Top 计算机上安装了 LP50 GUI Soft。 我使用+5V 电源连接了 USB2ANY、LP5024EVM 的 USB。 但我无法做到。 我通过 TI 的 USB2ANY Explore Soft 检查了 USB2ANY。  

进行通信。 我更新了固件2.8.2.0。 USB2ANY 工作正常。 因此、我按照 PDF 手册使用+5V 电源通过10引脚带状电缆连接了 LP5024EVM。 但我无法做到。  

我通过示波器检查了 SDL SLC singal。  我通过 LP50 GUI Soft 更改了参数。  但两条线路都没有信号。 那么、如何检查 USB 盒和 LP5024EVM 板? 有人可以帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    您是否可以帮助双击确认 USB2ANY 连接是否如下所示?

    请确保位置正确。 或者、您也可以向我发送您设置的照片。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 和+5V 电源(Vin EXT 和 GND)也是跳线所处的相同位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi、

    通常、如果您按上述设置运行它、它应该起作用。

    您可以尝试以管理员身份运行 GUI 吗?

    您能否给我发送一张用于您设置的照片、以便我可以对其进行双重检查?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /Users/takeshikawana/Desktop/IMG_0483.jpg

    这是我的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了我的照片。 因此、我发现带状电缆是向上向下的。 LP5024EVM 板是否会损坏? 我像照片一样重新连接。 仍然无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您未正确连接带状电缆。

    请按以下方式进行更改:

    那么它应该起作用。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

     

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您重新连接它们并重新启动 GUI、它是否起作用?

    Kenneth