This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:负载电流

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754031/tps55165-q1-load-current

器件型号:TPS55165-Q1

您好、E2E、

此器件是否具有最小负载电流规格?
我们的客户正在原型板上对此器件进行实验。 在轻负载电流下、Vout 会略微上升。 它们尝试在 Vout 和 GND 之间添加一个电阻负载。请告诉我们电阻值的适当值。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS55165的负载调节性能非常好,通常为几 mV。 那么、客户端的数据是什么? 请将数据发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >>通常为几 mV。
    请参阅数据表中的图5和6。当输入电压较低时、Vout 超过设定的电压。 我们的客户认为、确实想要抑制它。
    我将向客户申请测量数据。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

    该器件从另一个产品线转移、我发现我的测试结果远优于曲线。 我将仔细检查数据表中的曲线是否正常。

    请帮助您同时从 客户端获取数据、谢谢!