This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201浪涌电流问题

Guru**** 2385000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753989/tps562201-tps562201-inrush-current-issue

器件型号:TPS562201

尊敬的团队:


我的客户遇到 TPS562201DDCR 的浪涌电流问题、但 TPS562201的数据表中未显示浪涌电流规格。

我的客户还需要 TPS562201高/低侧 MOS 脉冲漏极电流规格。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼
    对于高/低侧 Mose 脉冲电流规格、您可以参考 OC 电流值。
    对于客户提到的问题、您需要上传原理图和测试波形进行分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复、请参阅随附图片。

    它是具有浪涌电流的电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denny's:
    原理图对我来说是可以的
    2.浪涌电流为~52A! 这毫无意义。
    A)我怀疑由于测量结果而导致数据错误、因此请仔细检查您的测试设备
    b)如果您确认测量/设备正确、请测试电感器电流、该电流可以显示流入 TPS562201的真正浪涌电流。