This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:TPS54425

Guru**** 2509405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753564/tps54425-tps54425

器件型号:TPS54425

大家好、TI 专家、

1 μ A 当我,器件 TPS54425时、预偏置输出电压为5V、输入电压为12V。  在电路板上设计的铜线参考数据表参考铜线。   

      SS 引脚的电容器 为 3300pF。  但我无法从我设计的电路板获得正确的输出;

2 μ s,我专注于软启动控制时间;  当输出电压为5V 时,软启动控制时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yong、

    如果您使用3300pF 电容,软启动时间将是数据表中的公式(1),即 C*0.765/2。
    您的目标输出电压是多少、您能否上传与您的问题相关的波形?

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gavin,
    我的目标输出电压为5V、输入电压为12V。 当我使用3300pF 电容器时,我无法获得目标输出电压,并且输出为无;但是当我使用100nF 时,我一次获得我想要的目标输出电压;,所以我想知道这两种工作模式之间的原因。 此外、如何判断和计算软启动时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yong、


    软启动时间的计算是数据表中的公式(1),即 C*0.765/2。
    3300pF 意味着更短的软启动时间、并且我们的 EVM 没有问题。




    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ?、如果目标输出电压为3.3V 或5V、那么我如何选择 SS 引脚电容器的值 μ F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器的3300pF 应用于1.05V 的输出电压。 但是如果目标输出电压为3.3V 或5V,我如何选择 SS 引脚电容的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yong、

    软启动时间与 Vo 无关。 固定电容器表示固定软启动时间。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、非常感谢您的回复。 但我不得不说,你上面回答的所有答案都无法解决我的困惑。 我要问的确切问题是:当我的目标输出电压为5V 时、我使用3300pF 电容器无法获得输出电压、然后我将电容器值从3300pF 更改为100uF、我可以获得5V 输出电压。 我想问:当目标输出电压变化时如何选择电容值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我想我们可以通过电子邮件联系、澄清这个问题并 附上一些相关波形。   gavin-wang@ti.com

    Gavin