This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:为什么 SS_TRK 引脚上有2个电容器?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754419/lm5146-q1-why-2-caps-on-ss_trk-pin

器件型号:LM5146-Q1

大家好、我正在与客户合作进行设计。 在进行 webench 设计时、输出显示了 SS_TRK 引脚上的数量:2个 CSS 电容器。 这是有原因的吗? 请参见图中的红圈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kannan、

    我想 WEBENCH 建议使用两个电容器来获得准确的总值。 一个电容器通常就足够了。

    此致、
    Tim