This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:紧急、请在电量监测计 EVM 模块中验证我的电池3.7V 的电池 ID、以了解学习周期

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754095/bq27742-g1-urgent-please-verify-my-chem-id-for-battery-3-7v-for-learning-cycle-in-fuel-gauge-evm-module

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、

最近、我添加了放松-放电-放松循环、以使用 EVM2400模块为我的电量监测计(BQ27742-G1)生成化学 ID。 并使用 GPCCHEM 工具在线生成 GPC_Chem_Report。  

但我怀疑报告是否适用于电池(Tenergy 3.7V 1400mAh 18500锂离子电池)。 我复制这里的所有报告内容、请检查。

报告数据:  

Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
353 1.49 0.01.
3490 1.52 0.01.
1835 1.83 0.01.
1802 2.02 0.02
1526 2.05 0.02
2313 2.15 0.02
261 2.27 0
3492 2.27 0.02
2170 2.53 0.03
3283 2.53 0.03
2140 2.58 0
301 2.93 0.03
302 2.93 0.03
3617 2.94 0.02

解决方案我将化学 ID 作为353、如数据中所示? 因为此化学 ID 主要用于 SDI ICP596080A (3880mAh) LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.35V。

它不同于我的电池。

请尽快回复。

提前感谢您、

此致、

Reena Patel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reena、
    是的、请选择353。 这是您的电池单元的最佳匹配项、即使它是为不同的电池单元创建的。

    谢谢
    Onyx