This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:VIN 和 EN 端口设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752240/tps7a52-q1-vin-and-en-port-setting

器件型号:TPS7A52-Q1
你好
在以下设置下使用时是否存在任何问题?
是否可以使用以下电压设置?

我担心会出现泄漏电流。
请告诉我是否还有其他问题。
VIN= 2.5V
EN = 3.3V
此致
Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yamane、

    是的、对于 TPS7A52-Q1、可以让 Ven 大于 Vin。 建议运行条件下的数据表当前修订版本中有一个拼写错误、将在下一修订版数据表中删除。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    感谢您的回复。

    请再次确认。

    为什么  可以将 EN 设置为高于 VIN?
    我认为  当 EN 高于 VIN 时、泄漏电流将流经 ESD 保护二极管。
    不正确吗?
    此致
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yamane、

    已确认。 TPS7A52-Q1的设计方式可使 Ven 超过 Vin。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ryan
    谢谢、
     
      我们感到欣慰。
    您能否 披露保护电路的结构或任何材料以供解释?
    需要向客户解释。
    此致
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yamane、

    我们认为我们的设计结构是专有的。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    我可以向您提出一个其他问题吗?

    下一版本的数据表何时发布?

    在下一个数据表中、 下面列出了建议的操作数吗?  (尤其是 EN 电压范围)
    此致
    Yamane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VNE (使能电压范围):0V (最小值) 6.5V (最大值)