This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:最大额定电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753825/lmzm23600-max-voltage-rating

器件型号:LMZM23600

我计划将 LMZM23600 用于负电压输出。

模块的最大额定值为36Vdc (VIN 到 VOUT)。

我的输入为+24V 直流、输出为-12V 直流。

我担心的是在没有设计裕度的情况下进行设计。 模块内电压限制的原因是什么?

是电压限制还是热限制(功率)。 我的负载将小于100mA。

有什么建议?  

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁克斯、您好!

    如果我错了、请纠正我、但我认为您有重复的主题、我在 这里回答了。 24Vin /-12Vout 应用的简称、最大预期电流约为0.58A。 我相信您的负载电流小于100mA 的情况将会起作用。

    此致、

    Jimmy