This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31506:运行期间的静态电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753945/lmz31506-quiescent-current-during-operation

器件型号:LMZ31506

我想知道 LMZ31506电源在运行(ON)状态期间的静态电流是多少、但我在数据表中找不到此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我在25摄氏度室温和630kHz 开关频率下使用了具有12V 输入电压/5V 输出电压的 LMZ31506EVM、并在空载条件下测量了待机电流。 测得的电流为43mA

    此致、

    Jimmy