This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:高电压应用中的电流感应方法

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754048/lm5170-q1-current-sensing-method-in-high-voltage-application

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

 你(们)好  我是 Duho Kim、我想在高电压双向降压/升压转换器应用中使用 LM5170-Q1。

由于 LM5170-Q1是为12V-48V 转换器开发的、因此我需要对其进行一些修改才能使用。

低侧 电压 约为300V、分流电阻器位于 LV 端口上、如数据表所示。

但电压大于 CSAX、CSBX 额定值。 (最大65V)

因此、我考虑了一些电路、如下图所示。

通过将 AD8212和一些直流电源用于失调电压(OPAMP 缓冲器或躯体...)、我可以感应  额定电压内的 LV 端口电感器电流。

 

我 对此有疑问。

这些电路是否 可以与 LM5170-Q1搭配使用?

2.如何确定失调电压?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duho Kim:

    感谢您提出您的问题并考虑使用 LM5170。

    您能否附加您提到的图片。 每个端口的电压是多少? LV 端口? HV 端口? 您还需要双向功能吗?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对没有这一数字感到非常抱歉。

    由于安全问题、我无法上传任何类型的文件。

    我问 TI 韩国员工的数字也是一样、 他的名字是 Loyd Hwang。

    你可以联系他吗? 您可能会收到这种情况。

    LV 端口:300V

    HV 端口:750V

    需要双向功能。

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duho:

    我刚刚收到了 Lloyd 的消息。 我将在内部联系他、以获得这些问题的答案。 我将关闭此问题。

    谢谢、

    Garrett