This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:我想检查 TPS51200 S3状态的含义

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754072/tps51200-i-want-to-check-what-s-the-meaning-of-s3-status-of-the-tps51200

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS51206

大家好、

我想检查 S3状态的含义。 它是否与英特尔平台和 DDR 有一定的连接。 您是否对 S3模式有更多详细信息? 我还想检查我们何时需要关注 S3状态。  

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    TPS51200引脚应连接到 DDR SLP_S3。

    有关 S3状态、请参阅 TPS51206数据表第12页。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我的问题是 S3的含义。 以及何时需要考虑它。 谢谢。 我的客户如何考虑使用或不使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如第12页的 TPS51206数据表表表1所示、S3状态是关闭 VTT 并保持 VTTREF 开启。
    如果您的问题是 DDR 是否需要 S3状态、您应该建议客户咨询 DDR 供应商、而不是我们。

    谢谢