This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:运行期间的静态电流

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753881/lmz31520-quiescent-current-during-operation

器件型号:LMZ31520

我想知道有源运行期间的电源静态电流是多少、但我在数据表中找不到该信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我在25摄氏度室温下获得了一个输入电压为12V、输出电压为3.3V 的 LMZ31520EVM、并在空载时测量了待机电流。 在 FCCM 模式下、待机电流约为110mA;在自动跳跃 Eco 模式下、此条件下的电流为2mA。  

    此致、

    Jimmy