This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:并行连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754360/tps22990-parallel-connection

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22976

您是否看到如下所示的 TPS22990并联使用过程中出现任何问题?  我在该系列开关中的其他器件中看到过这种情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您与 E2E 联系!

    正确的、您可以将我们的负载开关并联用于更高电流的应用。 将两个 CT 引脚连接到同一电容器不应成为问题。 我们在 本应用手册中展示了 TPS22976上的类似配置。  

    为了便于参考、您能评论一下该应用吗? 10A+看起来像很多电流、这是内核电压轨还是系统电压轨?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会切换超过10A 的电流、而是无法承受开关上的大量压降。 TPS22990的最大 RDS、on 为~5.7m Ω、我们将开关一个1.2V 电压轨、该电压轨需要+/- 3%的容差(FPGA 是负载的一部分)。 负载为~4.5A、因此您可以看到4.5A * 0.0057 Ω= 25.6mV -> 2.1%。 虽然我们可以稍微增加电源裕度以适应这种情况、但1.2V 电压轨的输出精度也是~1%、因此我们没有足够的空间来玩这个游戏。

    很明显、TPS22990 RDS、ON 通常远低于5.7m Ω、但这必须用纸处理、如果我们简单地将第二个并联开关降下、它会为我们提供大约1%的设计空间... 我不希望这样做、但如果我们决定不需要额外的器件、以后将其从电路板上脱落会更容易。

    感谢您的快速响应。

    最好、Steve