请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ40Z50
您好!
我正在讨论使用 BQStudio 的 BQ40z50-R2。 讨论时出现了几个问题:
在选项卡下:“高级充电算法”(在 BGStudio 中)有一个显示“电压”的方形,是该标称电压还是“开路电压”? 接下来、可以在 GUI 中激活电池平衡、您可以在 GUI 中看到是否正在处理电池平衡? 我的最后 一个问题是、是否可以同时对 BQ40z50进行充电和放电?
此致、感谢您抽出宝贵时间、
Kristoff