This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:使用3.3V GPIO 来启用 LM5008

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753592/lm5008-use-the-3-3v-gpio-to-enablelm5008

器件型号:LM5008

您好:

在 LM5008数据表中、PIN6 RON/SD 具有到 VIN 的上拉高电阻、并提供 LM5008输出电压。

能否使用 MCU GPIO 3.3V 将 PIN6 RON/SD 上拉至高电平并启用 LM5008、然后拉至低电平来禁用 LM5008?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morris、

    Ron 设置导通时间、因此必须通过电阻器将其连接到 VIN、以实现正确调节。

    您可以将 Ron 连接到 VIN、然后将 GPIO 直接连接到引脚。 将 GPIO 设置为0V 以禁用器件。 将 GPIO 设置为高阻态以启用器件。 Ron/SD 引脚应介于1.5V 和3V 之间、因此您的3.3V MCU 不会出现过压问题。

    您还可以添加由 MCU 控制的晶体管、以下拉该引脚以禁用器件。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam:

    如果我在 GPIO 和 Ron/SD 引脚之间添加一个电阻(249K 欧姆)、而不是连接到 VIN 的电阻器。

    请参见下图。

    当 GPIO 被拉高至3.3V 时、LM5008有效。 当 GPIO 被拉低至0V 时、LM5008被禁用。

    工作正常吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morris、

    我看不到图片、但我相信这不会奏效。 导通时间与 Ron 电阻器和输入电压成正比。 在 Ron/SD 引脚上恒定的3.3V 电压将产生恒定的 Ton、该恒定 Ton 的运行方式与器件的设计方式不同。

    Sam