This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95482RWJ:结至环境热阻 θJA (℃Ω/W)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95482RWJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753550/csd95482rwj-junction-to-ambient-thermal-resistance-ja-w

器件型号:CSD95482RWJ

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

请为   我们分享 CSD95482RWJ θJA℃(μ C/W)信息。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我们将有人回复您。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    感谢您关注 CSD95482RWJ。   

     我们不为此器件发布 θJA、因为它对客户电路板和热设计非常主观。  但是、请参阅下面与该器件相关的热性能信息。

    热指标    典型值 和功能
    θJC Ω 热阻、结至外壳(封装顶部) 8.2. °C/W
    θJB Ω 热阻、结至电路板(1) 2.2. °C/W
    ΨJT 结至顶部特征参数   1.0 °C/W

      
      
     

    (1) θJB μ m 是通过将器件安装在1平方英寸(6.45cm2)、2盎司(0.071mm)厚的铜焊盘上的1.5英寸×1.5英寸、0.06英寸(1.52mm)的覆铜区上确定的。
    厚 FR4板基于封装尺寸小于1mm 的最热板温度。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    热阻 θJA (℃/W)不是 CSD95482RWJ 功率级单独定义的参数、而是通过 PCB 布局和使用器件的系统定义的参数。

    热阻 J-A 是两个电阻的总和:结至电路板和电路板至环境。

    ℃安装在1sq2单层 PCB 上、CSD95482RWJ 的第一个结至电路板热阻为2.2 μ C/W。

    第二个电路板到环境热阻由您的系统设计定义、例如 PCB 层数和铜厚度。

    您需要根据您的系统设计找到该值、其中功率耗散是 您使用的开关条件的函数。

    此致。