This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:[FD][FC]保护标志

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752573/bq40z50-r1-fd-fc-protection-flags

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: bq24600

大家好、我们正在使用 BQ40Z50-R1开发适用于电池组的 QSBMS 软件驱动程序、我们有一些问题:

当电池充电时,如果设置了[FC]标志,这是否是故障条件? 还是在 为电池充电时始终设置此标志?我们是否可以使用此标志来停止充电(充电器是 BQ24600 -无 SMBus 3级充电器)?  

当电池放电时、如果设置了[FD]标志、 这是否是故障情况? 或者、 当您对电池放电时始终设置此标志?、我是说正常用例?、我们必须等待[FD]标志才能更改为其他电池?

n´t 一个电池、在设置[FD]标志后可能无法充电、但在多次尝试充电器后、最终允许充电、为什么会这样?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给 AE、您将在1周或更短的时间内收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FC 和 FD 是指示完全充电或完全放电状态的标志。 它们将根据电池的电压条件以及设置过充或过压等保护措施的时间进行设置。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复、

    n´t 我了解设置此标志的条件,但在从电源路径断开电池连接时,我不能清除此标志,是否可以等待[FD]标志设置? 或者我必须使用其他条件,如“充电级别”?。

    n´t 我们有一个电池、在设置[FD]标志后可能无法充电、但在多次尝试充电器后、最终允许充电、这是为什么呢?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通常、您可以使用 RSOC 或[FD]来停止主机放电。 这不应导致任何问题。
    当您注意到电池组在完全放电后无法充电、即[FD]已设置时、问题不应是由于[FD]位已设置。 您可能需要检查其他状态位、尤其是安全警报/状态、以查看是否存在阻止充电的保护事件。
    监测计也可能处于预充电电压范围内、正在禁用充电 FET 并启用预充电 FET、因此、如果您未使用单独的预充电路径、则可能需要在"FET 选项"设置中设置[PCHG_COMM]位。
    此致、
    Swami