This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何负载开关适用于负电压输入?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754306/do-any-load-switches-work-with-a-negative-voltage-input

我有一个-12V 的电源电路、 我想查看是否有一个负载开关、它可以通过3.3V 使能信号输入输出线路并进行控制。

我已完成搜索、但没有看到任何可用的内容?

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、从负载开关的角度来看、目前没有任何器件能够切换负电压轨。 某些内部电路可能会因偏置错误而损坏。  

    谢谢、

    黄亚瑟