This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:BQ25882数据表

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752614/bq25882-bq25882-datasheet

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件: BQ25881

您好!

我是否可以获得 BQ25881和 BQ25882 IC 的完整数据表? 我不明白为什么这些文档在 IC 编程中特别有用、并且必须单独申请。

谢谢、

雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Radu、

    为了保护我们的 IP 免受竞争对手的影响、我们的营销团队筛选出了完整的数据表请求。 请在此处提交申请:

    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对我来说,问题还没有解决。 我收到了您的电子邮件、我提交了请求、但我没有回答。

    很抱歉。

    此致、

    雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次标记 BQ25882缺少文档、因为我至今尚未收到数据表  。 您销售这些电路时、不会警告潜在购买者由于 缺少 真正完整 的手册而无法对其进行编程和设计合适的硬件。

    此外,整本手册是按一些人的决定优先提供的, 我不知道是基於甚麽准则,但他们 并没有考虑到这些集成电路是有成本的,而是不能在没有任何警告的情况下被购买的人使用。

    在我看来、这显然与 TI 的良好声誉形成了对比、这种不利的情况在我购买集成电路的任何其他公司都没有遇到。

    雷达