This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:VTT 禁用过程问题

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753568/tps51216-vtt-disable-procedure-question

器件型号:TPS51216

您好专家、

我的客户要求执行 VTT 禁用程序。 它们在 GPU FBVDDQ 轨中使用 TPS51216、并希望在1.35V 和1.5V 之间更改输出电压。 跟踪模式可为 VDDQ 轨提供更快的放电周期、从而满足 nV 1.5V 至1.35V 转换时间规格。 但从下面的 VTT 禁用过程中、应将其设置为 mode0或 mode1、这两种模式都是非跟踪模式。 我是否可以在禁用 VTT 的情况下使用跟踪模式? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    如果在客户的设计中使用 TPS51216 VTT 轨、则可以使用跟踪模式关闭 VDDQ。

    您发布的建议是针对设计中未使用 VTT 轨的情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    他们不会为此 FBVDDQ 使用 VTT、因此他们希望禁用 VTT 轨。 他们希望使用跟踪模式来缩短 VDDQ 放电时间(根据下图)。 我们是否对它有误解? 我们想知道在禁用 VTT 轨时是否可以使用跟踪模式。 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    跟踪放电模式通过内部 VTT 稳压器对 VDDQ 输出放电。 此信息可在数据表第16页上找到。
    如果 VTT 被禁用、我认为跟踪模式不能用于放电。

    谢谢