请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020EVM-006 大家好、
我了解到栅极电阻在以下螺纹中与0 Ω 电阻一起工作。
我还理解、振铃将会发生。
将铁氧体磁珠连接到栅极电阻时、通常应使用哪种规格产品?
mΩ?、100 MGz @ 10至20 μ s
最棒的雷加斯
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我了解到栅极电阻在以下螺纹中与0 Ω 电阻一起工作。
我还理解、振铃将会发生。
将铁氧体磁珠连接到栅极电阻时、通常应使用哪种规格产品?
mΩ?、100 MGz @ 10至20 μ s
最棒的雷加斯
Kenji
您好 Kenji、
查看有关栅极电阻器选择的这份很好的应用手册:它要求您观察栅极波形并计算系统中的源极电感并使用栅极电阻抵消该电感。 
根据所需的阻尼类型、您可以测量源极电感并将栅极电阻设置为电抗的两倍或两倍。 这将告诉您相应振铃所需的栅极电阻器量。
为了确定在特定频率下需要多少栅极电阻、首先要确定 EMI 在哪个频率下会成为问题、并确认 EMI 是否源自栅极环路。 您可以从0欧姆开始、然后在最大振幅噪声频率下缓慢上升到大约10欧姆。
这有道理吗? 请告诉我您的计算和测试结果!
谢谢、