This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505DB:帮助检查以下 SCH 是否可以正常工作

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP010505DB, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752872/dcp010505db-help-check-if-the-below-sch-can-work-normally

器件型号:DCP010505DB
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

尊敬的先生:

   您是否能帮助检查以下 SCH 是否正常工作?我们的设计需要10V,因此我们将-Vout 设置为 GND、但 Vout 异常

   您能不能为应用提供任何建议

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    由于这是一个非稳压直流/直流、因此正负输出可能会因负载而稍有不同。 您的连接看起来正确、因为您使用负输出电压作为基准、因此预期输出电压应为(5 -(-5))= 10V。  您为什么需要使用 DCP010505DB? 如果您对今年新发布的解决方案尺寸较小的器件之一感兴趣、不妨了解一下 LMZM23601。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。不幸的是、无法正常工作
    客户需要隔离式输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    10V 输出的容差是多少? 查看 图7负载调节、输出电压可能会从5.7V (10%负载)漂移到4.77 (满载)。 如果需要严格的容差、则可能需要使用 LDO 或开关稳压器来实现10V 的后置稳压。

    此致、

    Jimmy