This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:EVM-002和 EVM-021之间的不同电路设计

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754172/ucc28780-different-circuits-design-between-evm-002-and-evm-021

器件型号:UCC28780

您好!

 EVM-002 (GaN)和 EVM-021 (SiC)之间有两种不同的电路设计。 一个是 R22和 R28、另一个是 R9和 C10。 哪种 EVM 设计是正确的? 或其设计是如何实现的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Che、

    这两种 EVM 设计都是正确的。

    1、R22和 R28在两个原理图上的位置变化不应影响 SWS 引脚上的电压、因为1Mohm 阻抗是为了确保在关断状态下 FET 上没有电压。

    FB 引脚内部有一个8K 欧姆电阻、外部 C10电容用于提供一个低通滤波器、以消除 FB 电流的纹波。 如果布局足够强、则可能不需要此电容器。 UCC28780数据表的第15页进一步说明了此电容器的使用。

    此致、

    区域