This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:使用比 Q1更小的 FET (BUK9213-30A)?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754164/tps65381a-q1-using-smaller-fet-than-q1-buk9213-30a

器件型号:TPS65381A-Q1

团队、

-对于 PCB 尺寸小很重要的应用:

我们是否有建议提供数据表 SLVSDJ1A 第95页所示 Q1 FET (BUK9213-30A)的较小尺寸替代产品?
或者、由于电压/电流规格(VDD1=1.2V、4.2 VDS、请参阅第11页的"VDD1–具有外部 FET 的 LDO "表)、因此、仍然不能使用更小的 FET?

请参阅以下位置的 TPS65381A-Q1数据表 SLVSDJ1A:
http://www.ti.com/product/TPS65381A-Q1/description

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    FET 的选择基于多个因素、输入电压保护、热性能、Rdson 等  

     根据您的系统要求、功能安全要求、热性能需求和 PCB 折衷、可以使用不同的 FET。   VDD1 LDO 控制器的 VDD1_G 引脚的栅极驱动能力{Vgs (th)、Ciss、Qgate、GFS}所需的 FET 特性位于数据表的第11页、位于 VDD1 -具有外部 FET 的 LDO 部分、有助于将一些参数放在您选择的 FET 周围。