This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:VDD 电路设计

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754183/ucc24612-vdd-circuit-design

器件型号:UCC24612

您好!

规范要求 USB 电源控制器定义11V/5A 和5V/2A 的输出定义。 但在 UVP (3.6V/2A)之前、它需要稳定工作。 如何设计 VDD 电路? 数据表中有 VDD 电路设计、p12。 当输出为3.6V/2A 时、它是否适合 VDD 电路设计? 还是其他建议的 VDD 电路设计?

规格:

VIN=85~264VAC、47-63Hz

变压器转动收音机:40:6 <=它可以调整。

VOUT=11V/5A 和5V/2A

注意:在 UVP 之前、在3.6V/2A 上稳定工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Che、

    感谢您关注 UCC24612。

    VDD 引脚上的最小输入电压为4V 以启用开通、如果输出电压小于该值、请使用单独的 AUX 绕组为 SR VDD 电压供电。 REG 导通阈值也是4.5V、这也需要 AUX 绕组提供电压。

    此致、

    区域