This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:长按 PWRBTNIN 触发关断

Guru**** 2586115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752437/tps650830-long-press-pwrbtnin-to-trigger-shutdown

器件型号:TPS650830

您好!

根据 FLT 位的设置、我们可以长按 PWRBTN 触发紧急关断。  问题是、

  1. 释放 PWRBTNIN 后、完成紧急关断需要多长时间?
  2. UVLO 域中的所有寄存器是否会从紧急关断状态恢复为默认值?
  3. RTC 域中的寄存器何时复位?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    您的问题已分配给我们的器件专家。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    您的问题的答案如下所示:
    1. PWRBTNIN 释放(上升为高电平)不会导致紧急关机;只有在 FLT[5:0]规定的时间内按下该按钮才会导致紧急关机;
    2.是的。
    只有当 RTC 域电源轨 V3P3A_RTC 低于最小阈值(2V)时、RTC 寄存器才会复位为默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    对于 Q1、我要问的是、当 PWRBTNIN 在驱动为比 FLT 更长的时间后被释放时、从紧急关断状态恢复需要多长时间?

    谢谢。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新后的问题如下所示。

    现在、客户正在执行以下操作、

    1. PMIC 进入紧急关断模式。
    2. PWRBTNIN 被驱动为低电平以退出紧急关断。
    3. 客户希望将0x31寄存器(在 UVLO 域下)配置为新值、

    问题是、在完成步骤2以退出紧急关断模式后、客户应等待多长时间执行步骤3以将0x31配置为新值?  客户测试以添加5ms 延迟、但似乎太短、在结尾处0x31仍然是默认值。  但是、如果他们尝试添加3秒、则可以成功地将0x31配置为所需的值。  那么、我们需要了解这里需要的最小延迟是多少?

    谢谢!


    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    我在数据表中找不到该数据。 我认为、主要是不需要延迟、因为 I2C 在紧急停机模式下仍应处于激活状态。 请检查以下各项:
    1.如果 I2C 信号上拉至 VDDIO、则应将其连接至 LDO3V 引脚= 3.3V?
    2.“5ms 延时”是从什么时候开始计算的? 是否确定 PWRBTNIN 被驱动为低电平(下降沿)?
    如果上述问题的两个答案都是肯定的、客户是否可以尝试添加1ms 作为步长来获得时间? 我们没有用于测量它的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    我已经在工作台 EVM 上进行了测试;不需要延迟。 即使在紧急停机模式下、也可以更改0x31寄存器的值、并且在按下电源按钮退出紧急停机模式后、更改后的位将保留为我需要的值、而不是复位后的默认值。