This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:LMG3410最小直流电压

Guru**** 2585925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753982/lmg3410r070-lmg3410-min-dc-voltage

器件型号:LMG3410R070

您好!

我们使用的是 LMG3410 IC… 想知道我们可以提供的最小直流总线电压是多少...了解 Max 是600Vdc ...建议的 max 是480VDC ..

请向我们提供一份 TI 文档、作为该最小直流电压的参考。

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    只要为栅极驱动电路正确提供 VDD、就没有最小值 LMG3410从漏极到源极的直流电压要求。 确保不允许负直流总线电压。

    谢谢、此致、
    LIxing