This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 PMP9446参考设计问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753878/lm5022-lm5022-pmp9446-reference-design-question

主题中讨论的其他器件:PMP9446

尊敬的团队:

我的客户正在寻找 Vin=12V 和 Vo=54V、IO=0.5A 隔离电路。

因此、我建议 PMP9446:

但是客户觉得电流互感器的成本太高了。

他们能否摆脱这种变压器并使用更小的电阻器? (或您有其他参考设计)

我检查该变压器的匝数比是否为100:1。

该变压器的唯一目的是降低 Rsense 损耗、对吧?

如果他们想要移除该变压器、他们应该为 Rsense 使用什么电阻器值?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    支持该器件的工程师已外出。 他将在下周回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果客户想要移除没有问题的变压器、 计算该电阻器的方法是将 R8的值除以变压器的匝数比。 计算结果为3欧姆/100。 这提供了30m Ω 的电流感应电阻器值。 放置电流感应变压器的原因是为了降低电流感应电路的功率损耗。

    谢谢、

    Garrett