请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16006Y-Q1 您好!
我想知道该器件如何处理汽车电池短路情况? 电池最大电压为~40V、我看到 SW ABS 最大电压为60V、所以应该是正确的吗?
此致、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道该器件如何处理汽车电池短路情况? 电池最大电压为~40V、我看到 SW ABS 最大电压为60V、所以应该是正确的吗?
此致、
Kevin