This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930- TIDA-01093

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754071/bq76930-bq76930--tida-01093

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093

大家好、TI 人

我在我的20s pack 项目中使用 BQ76930*2, 我按照 TIDA-01093进行设计。

但有两个问题需要您的帮助、谢谢。

1、Q31的功能是什么?

2、Q33的功能是什么?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    但是、我没有设计该电路:
    Q31允许充电 FET 栅极降至 GND_B 电势以下。 如果没有它、Q30将是一个电压跟随器、如果电池电压远低于充电器电压、充电 FET 将再次导通。
    Q33提供压降、允许在不触发 TIDA-01093设计指南第2.1节中提到的加速关断电路(Q34、Q37)的情况下更改 Q32源的电压。