This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:触发 MR 不#39;t 在 RESET 引脚上生成脉冲

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753861/bq25120a-triggering-mr-doesn-t-generate-pulse-on-reset-pin

器件型号:BQ25120A

我们将 MR 下拉并按住它超过 T_RESET。 但是、复位输出引脚不会生成它应该生成的脉冲(根据数据表)。 它始终保持高电平。

有什么想法、可能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuri、

    您是否在 treset 持续时间内按住/MR?

    您可以共享图和原理图吗?

    谢谢、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    我们想知道问题是什么。 我们使用霍尔开关来触发先生 但是、我们在推挽配置中使用了霍尔开关、这是不起作用的。 我们将其切换到开漏(更像按钮)霍尔开关、所有开关都开始工作。

    我们现在有一个不同的问题。 我将启动另一个线程。

    感谢你的帮助
    -Yuri