This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:工艺技术

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, CSD18542KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753999/csd18540q5b-process-technology

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD18542KTT

您好!

我们收到了客户关于 CSD18540Q5B 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们比较了 CSD18540Q5B 和 CSD18542KTT 之间的 RDS (ON)和 Qg。 他们认为 CSD18540Q5B 采用的是比 CSD18542KTT 更先进的工艺技术、因为 RDS (on)和 Qg 的平衡优于 CSD18542KTT。 您能否告诉我们、为什么 CSD18540Q5B 比 CSD18542KTT 具有更好的特性?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    感谢您向客户推广 TI MOSFET。 CSD18540Q5B 采用与 CSD18542KTT 略有不同(较新)的器件工艺制造。 因此、QG x RDS (on)品质因数会更好一些。