This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:建议在100pF CFF 下使用 L、Cout 和 RFBT

Guru**** 2585915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754126/lmr23630-q1-recommended-l-cout-and-rfbt-at-100pf-cff

器件型号:LMR23630-Q1

您好!  

我的客户希望在400kHz Fsw 和3.3V VOUT 条件下使用100pF CFF、而不是75pF、因为他们可以轻松获得比75pF 更好的100pF 电容器。

如果是100pF、您能告诉我建议的电感器、Cout 和 RFBT 值吗?

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    除非75pF 位于规范范围内的高端工作中、否则100pF 可能是75pF 的精细替代品。 请查看 WEBENCH、了解基于您的规格的组件建议。

    Sam