This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:tlv62096反馈电阻器限制

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62095, TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753984/tlv62095-tlv62096-feedback-resistor-limitation

器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件: TPS62827

您好、Sirs、

我们需要使用并联电阻器的 Vo 0.9V 和0.75V 开关

反馈 R up 为80.8K

反馈 R DOWN 为1M Ω// 1M Ω

在 tlv62095中使用如此大的电阻器是否有问题?

是否有 CFF 值建议?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    TLV62095未指定在 Vout=0.75V 的电压下运行

    Morevover、我不建议对反馈分压器中的下电阻使用如此大的电阻器。 如 DS 中所述、反馈电流应最小为5uA、如果您的电流为1Mohm、则流过的电流小于1uA。

    您是否已经了解了 TPS62827?
    您能否精确地确定应用和工作条件?

    此致、
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    抱歉,我的拼写错误。 实际 Vo 为0.8 <->0.9V。
    我们将减少以满足5uA 反馈电流。

    BTW。 请问在哪里可以看到 D/S 中的5uA 规格?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在"8.2.1.2.5设置输出电压"的说明中
    您能否提供有关最终应用的更多信息? 如果您不想在公共论坛上共享它、您可以通过私人邮件发送它。