This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:当电流达到极限时、LM5069可以#39;t 关闭 MOSFET。

Guru**** 2583815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753920/lm5069-lm5069-can-t-turn-off-the-mosfet-when-current-reach-to-limit

器件型号:LM5069

您好!

客户使用 LM5069-2进行电源保护、规格如下:

输入电压:48V 至57V

UVLO:48V;

OVLO:57V

功率限制:80W

电流限制:3A

下面的原理图显示:请注意、已添加 ULVO 和 OVLO 电阻器、电流感应电阻器为0.02R 和 R1109。

客户的问题是、当电流达到3.5A 时、MOSFET 仍然导通、 电流 保持 时间大约为2分钟。

请帮帮我。 谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty Guo:

    感谢您的支持!
    客户是否进一步增加了负载电流以检查截止点?

    您能不能在过载事件期间为测试波形提供帮助
    输入电压、输出电压、输入电流、栅极
    2.输出电压、输入电流、门、计时器

    顺便说一下、这里的应用用例是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    客户将 Rsense 增大到了0.05ohm、MOSFET 仍然不会关断。
    我将让客户捕获波形并向您提供反馈。 您是否对原理图有一些想法?是否有任何疑问?
    它用于 NVR。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty Guo:

    我在原理图中没有看到任何问题。
    除了测试波形、还请获取布局文件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将离线发送您的电子邮件以获取测试结果。

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty Guo:

    因为我们正在通过电子邮件进行讨论。 请关闭此 E2E 主题。

    此致、
    Rakesh