This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:IPGUI 设置、3.3V/5V 输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, BOOSTXL-TPS650861, MSP430F5529, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752660/tps650861-ipgui-setting-with-3-3v-5v-output

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: 、MSP430F5529IPG-UI

您好!

TPS650861可在 BUCK1/2/6上输出3.3V/5V 电压、但使用 GUI 工具 IPGUI 时、最大输出值为1.67V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、

    使用10mV 步长时、最大值为1.67V。 使用25mV 步长时、最大值为3.575V。 OTP 发生器工具中还有一个外部反馈选项、允许使用反馈网络中的电阻分压器将输出电压升高到5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我无法从 IPGUI 实时读取实际输出电压值、只能读取寄存器值?

    还有一个问题:

    是否可以  直接在客户电路板上对 TPS65801 OTP 进行编程?有关此选项的任何指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、

    是的、您必须读取寄存器以查看输出电压的设置值。

    也可以直接在客户电路板上对器件进行编程、但电路板需要针对该器件进行设计。 您需要一个可通过 I2C 与 PMIC 通信的器件、以及可向 CTL4引脚和 IRQB 引脚施加7V 电压的器件。 在 BOOSTXL-TPS650861 BoosterPack 板上、有一个带状电缆连接器、可让客户使用 BoosterPack 对其板上的器件进行编程。 在这种情况下、最重要的设计注意事项是确保不会有任何连接到 CTL4或 IRQB 引脚的东西、当在电路板关闭时施加7V 电压时可能会损坏这些引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick
    是否可以将客户 I2C 软件狗与 IPGUI 软件配合使用? 我有一根 C232HM 电缆、可用作 USB 转 I2C 软件狗。

    如果不是,、我需要 MSP430F5529开发套件和 BOOSTXL-TPS650861插件模块来与 IPGUI 进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、

    我看不到任何方法可以将 I2C 软件狗与 IPG-UI 软件配合使用。 如果您能够使用软件狗向 PMIC 发送 I2C 命令、则可以使用该命令进行编程。 如果您不使用 IPG-UI/BoosterPack、OTP 生成器甚至会生成要使用的 I2C 命令列表、但无法使用 IPG-UI 软件。