This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要从电源向 Arduino 以及无线计数器发送5V 直流电源

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00488, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753658/need-to-send-5v-dc-power-from-the-power-mains-to-arduino-as-well-as-wireless-counter-transmitter

主题中讨论的其他器件:TIDA-00488UCC28710

我需要为连接 了无线计数器发送 器设备的 Arduino 供电、该无线计数器发送器设备与电源主板相距20米、我需要知道有什么最佳方法可以帮助我将220V 交流电转换为5V 直流电的5V 电源发送到 Arduino 板?

有关这方面的任何建议都将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nate! 感谢您的发帖。

    我知道您正在尝试在20m 的距离内无线向 Arduino 微控制器传输电力、具体而言、在该距离内传输5V DC 电力。 您能否共享设计的原理图或示意图? TI 为无线充电等应用提供短距离电源发送器控制器。 这是否适合您的应用?


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    谢谢-我还有几个问题:

    Arduino 板所需的最低电压是多少? 是5.00V 吗?

    2.如果是,您是否可以灵活地将220VAC=>5VDC 转换器输出增加到大约6或7VDC? 我担心的是、由于20m 电缆的 IR 压降、Arduino 板的电压至少保持5.00V?

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要向 Arduino 提供的最小电压为5V、但使用分压器、我可以使输出按照我的要求工作? 您能不能建议我使用一些示例电路来测试这种解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想无线电源发送器在这里不会对我有所帮助、我的稳压电源将220V 交流电转换为5V 直流电、但我对将5V 直流电压传输到无线传感器可用的20米距离有更多的顾虑。 我只想为我的无线传感器提供外部电源、只要有电源、该传感器就可以工作、如果没有、它将使用传感器中提供的2节 AA 电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    我不知道为什么您会遇到无线电源问题。
    我不知道有什么方法可以传输20米的功率。

    无线计数器 使用2节 AA 电池。 3V
          2节 AA 电池可提供高达500、000次传输

    您可以使用太阳能电池板对电池进行补充。

    TIDA-00488 TI 参考设计展示了一种使用日光能量收集的超低功耗和可再生无线环境感应方法、具有极长的备用电池寿命。 此设计使用德州仪器(TI)的超低功耗收集装置电源管理;SimpleLinkTm(...)

     

    ardunio 板需要一种壁式电源。
    有许多高压控制器可以支持小型隔离式电源。

               http://www.ti.com/tool/PMP4344

               此参考设计展示了用于5V1.2A 立方体充电器的低成本单 PCB 解决方案。
          通过使用初级侧调整(PSR)模式芯片 UCC28710、可实现小于10mW 的空载功耗。
          整体尺寸限制为22mm (长) X21mm (宽) x20mm (高)。